Passer au contenu
Voir tous les emplois

Site Quality Specialist /Spécialiste Qualité chantier

Opérations et programmes du projet ; PB

Taper:
Temps plein
Lieu(x) :
Other QC CA
Date de publication :
Salaire:
Date de publication de l’offre :
2026-02-19-08:00
Date de fin de l'offre d'emploi :
ID du travail :
R5032231
Description de l'emploi

Job Description Summary

Job Description

Le(la) spécialiste de la qualité chantier sera chargé de soutenir l'équipe de construction et de mise en service (installation sur le site) pour une excellente exécution. Il sera la référence pour la culture de la qualité et de l'excellence sur le site. Assurer la conformité à toutes les exigences techniques de l'ingénierie pendant l'érection et la mise en service.

Description d'emploi

La première mobilisation prévue sera à Baie-Comeau pour une période prolongée (1 à 3 ans). Par la suite, d’autres mobilisations sur la Côte-Nord sont à prévoir. Cet emploi est de type 21/7, donc une période de travail en continue suivi d’une période de repos. Sur place, il ou elle aidera le responsable principal de la qualité chantier à préparer toutes les ressources nécessaires à une excellente exécution, y compris les formations, les qualifications personnelles, les informations appropriées, etc.

    • Encourager l'esprit de qualité sur le site.

    • Implanter les processus qualité sur le site, y compris, mais sans s'y limiter :

      • Le contrôle et la distribution des documents;

      • Le contrôle des appareils de mesure et d'essai;

      • Le stockage et conservation des matériaux;

      • Le suivi des processus de soudage;

      • Le suivi des processus de peinture;

      • La traçabilité des matériaux;

      • Le suivi des qualifications personnelles pour les processus spéciaux;

      • Le montage des dossiers de qualité.

    • Soutenir la préparation de documents visant à protéger GE en cas de réclamations de tiers.

    • Rendre compte des mesures quantitatives et qualitatives liées aux activités du site.

    • Collecter, vérifier et organiser les enregistrements de qualité.

    • Gérer les non-conformités détectées sur le site.

    • Soutenir l'enregistrement approprié des non-conformités au fur et à mesure qu'elles se présentent.

    • Surveiller et enregistrer l'exécution des actions curatives.

    • Soutenir l'analyse des causes profondes des non-conformités détectées sur le site.

    • Assurer l'exécution du processus, de la « Red Mark » à la documentation « As-Build ».

    • Diriger ou soutenir la mise en œuvre des actions correctives sur le site.

    • Diriger ou soutenir les améliorations inter fonctionnelles des processus sur le site.

 

Compétences et qualifications requises :

    • Diplôme d’ingénieur en mécanique, électrique ou de technique similaire.

    • Une grande rigueur en matière de contrôle de la qualité ou de processus de construction.

    • Capacité et volonté de travailler à distance sur les sites de l'Hydro (fly-in/fly-out 21/7).

    • Doit être bilingue (français-anglais).

    • Doit avoir une autorisation de travail canadienne sans restriction.

    • Une expérience technique dans le secteur de l'hydroélectricité est un atout important.

 


 

EN:

The site Quality Specialist will be responsible for supporting Construction & Commissioning (Site Installation) team for excellent execution. He will be the reference for Quality & Excellence culture at site. Ensure compliance to all technical requirements from engineering during erection and commissioning.

Role description:

The first mobilization planned will be in Forestville for an extended period (1 to 3 yeas). Thereafter, other mobilizations on the Côte-Nord are to be expected. This job is of the 21/7 type, so a period of continuous work followed by a rest period. Based on site, will support Site quality leader for the preparation of all resources needed for excellent execution at site, including trainings, personal qualifications, proper information, etc.

    • Foster Quality mindset at site.

    • Perform process audits at site, including but not limited to:

      • Control and distribution of documents;

      • Control of measurement and tests devices;

      • Storage and preservation;

      • Welding process;

      • Painting process;

      • Material traceability;

      • Personal qualifications for special processes;

      • Quality records.

    • Support the preparation of documents to protect GE in case of third party claims.

    • Report quantitative quality metrics related to site activities.

    • Collect, verify and organize quality records.

    • Manage all non-conformities detected at site.

    • Support the proper registration of non-conformities as they arise.

    • Monitor and register the execution of curative actions.

    • Support the root-cause analysis of non-conformities detected at site.

    • Assure the execution of the process from Red Mark to As-Build documentation.

    • Lead or support the implementation of corrective actions at site.

    • Lead or support cross functional process improvements at site.

Required competency:

    • Mechanical, Electrical Engineering or similar technical degree

    • Solid awareness in Quality Control or Erection processes

    • Able and willing to work remotely on Hydro sites (fly-in/fly -out 21/7)

    • Must be bilingual (French-English)

    • Must have unrestricted Canadian work authorization.

    • Technical experience in the Hydro sector is a strong asset.

Additional Information

Relocation Assistance Provided: No

#LI-Remote - This is a remote position